Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Peut-on tester les entrées logiques LI sur ATV312 ( ATV31) ?

Il est possible de vérifier à tout moment l'état des entrées logiques LI1 à LI6 sur un ATV312 (idem pour le variateur ATV31) car il existe un menu spécifique où elles sont représentées sous forme de bargraphe.

Si, par exemple, les entrées LI1 et LI6 sont activées (pontage entre les bornes +24 et LI1, LI6 )

schéma entrée logique ATV31

Pour vérifier si ces deux entrées sont effectivement bien pontées, il est nécessaire de se positionner dans le menu suivant sur le paramètre LIS,

  • Menu SUP => LIA- => LIS 

Les entrées seont alors toutes clairement visualisées sous forme de bargraphe dans leur état logique 1 ou 0.

barre-graphe li ATV31

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?