Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de déporter un terminal graphique sur ATV61 ou ATV71 à plus de 10m ?

Le déport du terminal graphique des variateurs ATV61 et ATV71 est géré par une liaison RS485.

Spécificités de la liaison RS485

La distance minimum garantie par la norme RS485 pour une liaison électrique est de 1000m. 

Pour que cette performance soit tenue, il est nécessaire que la chute de tension générée par la résistance du câble ne soit pas trop importante afin de ne pas diminuer l'alimentation 0-10 V entre les bornes 7 et 8 de la prise RJ45.

Conditions pour fortes distances entre le terminal et la variateur

Pour pouvoir bénéficier d'une liaison de plus de 10 m entre le gterminal et le variateur, il est nécessaire que :

  • le cordon RJ45 soit capable de transporter les signaux D(A), D(B) mais également le 0 et le 10V,

  • la section des conducteurs transportant l'alimention soit suffisamment dimensionnée pour ne pas provoquer de chute de tension,

  • les fins de ligne soient présentes en début et fin de réseau car c'est un protocole Modbus.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?