Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-ce que le bornier aval est fourni sur les disjoncteurs GV3P avec raccordement Everlink ?

Oui, les borniers amont et aval sont fournis avec les disjoncteurs GV3P avec raccordement Everlink.

Il est possible de commander ces disjoncteurs sans bornier aval pour permettre le raccordement direct du contacteur sous le disjoncteur.
Il faut, en ce cas, rajouter le chiffre 1 à la fin de la référence.
Exemple : le disjoncteur réglable de 30 à 40A sans bornier aval est référencé GV3P401 (au lieu de GV3P40).

Le bornier seul peut être fourni sous la référence LAD96560 (adaptable également sur les contacteur et relais thermique EVERLINK).

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?