Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la valeur du rayon de courbure des rallonges et prolongateurs pour détecteurs ?

Les rallonges et prolongateurs de type XZC** des détecteurs :

  • photoélectriques de type XU**,
  • indcuctifs de type XS**,
  • à ultrasons de type XX**,

doivent, lors de leur installation, respecter les rayons de courbure suivants :

  • en cas de fonctionnement dynamique du câble : rayon de courbure minimum = 15 x diamètre extérieur,

  • en cas de fonctionnement statique du câble : rayon de courbure minimum = 10 x diamètre extérieur.

 

Image

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?