Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le schéma de cablage de la version A40 des coffret LG7D ?

Option A40 des coffrets LG7D

Les coffrets LG7D*** de référence détaillée :

  • LG7D12**16,
  • LG7D18**20,
  • LG7D18**21,

comportent en option la valve de mise à vide pour compresseur.
Cette option est signifiée par la suffixe A40 à ajouter à la fin de la référence.
Exemple : LG7D18**21A40.

La valve seule est toujours commercialisée par Schneider, sa référence est : LA9D940.

 

Comment fonctionne cette valve ?

En consultant le schéma ci-dessous, 

  • l'automaintien du contacteur KM3 contacts 13-14 et qui permet d'alimenter le moteur du compresseur est remplacé par le contact "O" de la valve contact 11-12.
  • Le fait de purger le circuit hydraulique force le contact "O" 11-12 de la valve , tant que cette action perdure, le contacteur KM1 ne pourra être actionné.

Image

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?