Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-ce que la protection thermique est assurée sur un ATS48 avec contacteur de court-circuitage ?


Oui, la protection thermique est toujours assurée même si un contacteur de court-circuitage est présent.

Condition

Le schéma préconisé au catalogue doit être respecté.

Description

Le contacteur de court-circuitage est commandé par le démarreur.

Le raccordement du contacteur se fait sur les bornes A2 ; B2 et C2 du démarreur.

Les mesures de courants et les protections restent ainsi actives lorsque le démarreur est court-circuité.

Synoptique de la puissance de l'ATS48 :

Image

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?