Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment piloter un ATS48 via un réseau Ethernet ?

L'ATS48 ne comporte ni port de communication Ethernet intégré, ni carte additive Ethernet.

Ce démarreur n'intègre que la communication Modbus via un port intégré.

La solution pour piloter un ATS48 via un réseau Ethernet consiste en  l'utilisation d'une passerelle Ethernet/Modbus.

Deux références de passerelles déjà testées dans ce contexte : 

  • TSXETG100,
  • TSXETG1000.

Le cordon entre la passerelle TSXETG100(0) et le démarreur ATS48 est de référence VW3A8306D30

Voir ci-après les caractéristiques des deux passerelles.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?