Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'utiliser le 24 VCC interne des variateurs de vitesse ATV12, ATV212, ATV312, ATV32, ATV61 et ATV71 pour commander le contacteur de ligne ?


Sous peine d'endommager gravement la carte contrôle des variateurs de vitesse, l'utilisation de l'alimentation interne 24VCC disponible sur bornes à vis des variateurs ATV est interdite pour l'alimentation de la bobine du contacteur de ligne amont (pour tout autre contacteur aussi).

En effet, le débit maximum de l'alimentation interne est de 100mA et les contacteurs dépassent ce courant à l'appel.

Pour information, la commande du contacteur de ligne s'effectue dans les règles de l'art par l'intermédiaire de l'une des sorties relais des variateurs ATV.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?