Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment remplacer un moniteur de sécurité défectueux sur un réseau AS-i existant?

Pour remplacer un moniteur de sécurité de référence ASISAFEMONx par un produit identique, il est nécessaire de s'assurer si le moniteur qui va remplacer le moniteur défectueux est neuf (jamais configuré) ou usagé (déjà configuré).

 

Cas du remplacement par un moniteur neuf (jamais configuré)

a) utiliser le câble de transfert ASISCM entre le moniteur défectueux et le moniteur neuf, en respectant la procédure donnée dans le manuel du moniteur,

b) si cette procédure échoue (mémoire défectueuse), il faut câbler le moniteur neuf en lieu et place de l'ancien, le raccorder à un PC avec le câble ASICPC et recharger la configuration comme pour une première configuration de moniteur.

 

Cas du remplacement par un moniteur déjà configuré (usagé)

Il est impératif d'employer la procédure décrite au point b) ci-dessus. La procédure décrite en a)  ne marche pas. 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?