Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Lors d'utilisation de plusieurs moteurs en parallèle sur un même variateur, comment dimensionner le disjoncteur magnétique de chaque moteur.


De façon générale, il n'est pas recommandé d'utiliser un disjoncteur magnétique en aval d'un variateur :

  • le variateur assure déjà la protection contre les courts-circuits,
  • la tension  fournie par les modules IGBT du variateur peut perturber le disjoncteur.
     

Les règles à appliquer sont :

  • pour le choix du variateur, le courant nominal du variateur doit être supérieur ou égal à la somme des courants des moteurs à commander,
     
  • pour le choix de la protection thermique, il faut prévoir pour chaque moteur une protection thermique externe par sondes ou relais thermique type LRD, relais à bilame dimensionné pour 1,2 x le courant nominal du moteur,
     
  • vis à vis du nombre de moteurs, si le nombre de moteurs en parallèle est supérieur ou égal à 3, il est recommandé d’installer une inductance moteur entre le variateur et les moteurs.

Pour information, le courant de court-circuit en sortie d'un variateur est limité à moins de 4In par la protection interne.
 

Ces règles sont applicables à tous les variateurs : ATV11, ATV12, ATV31, ATV312, ATV32, ATV21, ATV212, ATV61 et ATV71.

.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?