Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la référence du bornier pour montage séparé d'un relais thermique classe 20 LRD15 ?

Le bornier de référence LAD7B105 permet le montage séparé d'un relais thermique gamme LRD15xx par encliquetage sur profilé de 35mm ( AM1DP20) ou pour fixation par vis entaxe.


Habituellement, les relais thermiques se montent directement sur le contacteur qu'ils sont chargés de protéger.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?