Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la longueur maximale de raccordement des barrières immatérielles type XUSLT ou XUSLM ?

Les barrières immatérielles de sécurité type XUSLT et XUSLM ont été qualifiées pour des longueurs de câble maxi de 60m.
 
Schneider ne commercialise que des prolongateurs de 30m maximum.

Pour réaliser des prolongateurs jusqu'à 60m, il est possible d'utiliser 2 prolongateurs de même type :

  • Pour les XUSLT : 2 x XZTCT30 (pour émetteur) et 2 x XZTCR30 (pour récepteur), 
  • Pour les XUSLM : 2 x XZMCT30 (pour émetteur) et 2 x XZMCR30 (pour récepteur).

Il est nécessaire de prévoir une jonction par bornier avec continuité de blindage.
Cette jonction devra être réalisée au plus court et protégée en fonction de l'environnement.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?