Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment configurer la fonction + vite / - vite par entrées logiques dans un ATV61/71 ?

Il est possible de réaliser la fonction +vite/- vite de trois façons différentes :

  • avec le bornier,
  • autour d'une consigne analogique,
  • par le terminal graphique.
 
Préalables

Les configurations suivantes sont proposés à partir des réglages usine (produit neuf sortie carton). Pour retourner aux réglages usine, à tout moment :

    Menu : 1.12 Réglages usine.
    • Config .source = Macro-config
    • Groupes paramètres = Tous
    • Retour aux réglages usine = Yes ( le paramètre repasse à no à la fin).


La fonction + vite / - vite n'est pas réalisable en utilisant le potentiomètre (AI1) et en faisant du +/- vite sur le terminal graphique. Pas de mixage possible au niveau des commandes (exemple : AI1 par bornier et « +/- vite » par terminal graphique.
Toutes les fonctions décrites sont accessibles avec le niveau « Standard ».
Cette fonction est incompatible avec les fonctions « Régulateur PID », « Traverse contrôle », « Marche pas à pas JOG » et « Contrôle de couple ». Ces fonctions ne font pas partie du réglage usine.
Si un fonctionnement "trois fils" est souhaité, il est nécessaire de configurer d'abord la commande "trois fils" puis ensuite la fonction "+vite/-vite"car l'inverse provoque une configuration "usine".
 
+ / - vite par bornier

Seul le canal de consigne 2 est utilisable pour la fonction +vite / - vite:

    Menu : 1.6 Commande
    • Profil = Non séparés
    • Canal réf. 2 = +/- Vite( il n'y a pas de +/- vite sur canal Ref 1)  

 

Il est nécessaire désactiver le Canal Ref 1et activer le canal Ref 2 :

    Menu: 1.6 Commande
    • Commutation réf2=Canal 2 act

 

Il est nécessaire de configurer deux entrées logiques pour + vite et - vite : 

    Menu : 1.7 Fonctions d'appli.
    • + / - VITE
    • Affectation + vite = LI3
    • Affectation - vite = LI4

 

Ces affectations sont possibles de LI2 à LI6 si variateur seul, sinon LI7 à LI10 si carte d'extension VW3A3201 et LI11 à LI14 si VW3A3202.

+/- vite autour d'une référence donnée par potentiomètre ou consigne analogique

Il est nécessaire de choisir un canal consigne, au choix Canal 1 ou Canal 2 :

    Menu : 1.6 Commande
    • Profil = Non séparés
    • Canal réf. 1 = AI1 (si choix d'un potentiomètre )ou Canal réf. 1 = AI2 (si choix d'une consigne en tension ou courant)

 

Il est nécessaire de vérifier que le canal 1 soit actif , pour ceci :
  • ednammoC6.1:uneM 
  • Commutation réf 2 = Canal 1 act,

Il est nécessaire d'affecter deux entrées logiques pour + vite et - vite :

    Menu : 1.7 Fonctions d'appli
    • + / - VITE
    • Affectation + vite = LI3
    • Affectation - vite = LI4


Ces affectations sont possibles de LI2 à LI6 si variateur seul, sinon LI7 à LI10 si carte d'extension VW3A3201 et LI11 à LI14 si VW3A3202.
 
Remarques
  • Il n'y a pas de commutation de référence à faire, ce qui signifie que l'on peut en même temps agir sur le potentiomètre et sur les entrées logiques. Par exemple, après avoir réglé la valeur du potentiomètre, on utilise le +/- vite, mais si on touche à la valeur du potentiomètre, il reprend la main directement.
  • De même, en cas de coupure réseau ou arrêt par LI1, si la valeur du potentiomètre est modifiée, lors de la remise sous tension après l'ordre de marche, la valeur de la fréquence correspondra à la valeur du potentiomètre à cet instant. Il ne garde pas en mémoire la valeur initiale.
  • Attention au paramètre « Limit. +/- vite » ! Celui-ci limite la plage de variation du + vite et du - vite en pourcentage de la consigne (en réglage usine, il est à 10%).
 
+/- vite par le terminal graphique (pocket)

Après avoir effectué un retour aux réglages usine, il est nécessaire de modification des paramètres suivants :

    Menu : 1.6 Commande
    • Profil = Non séparés
    • Canal réf. 2 = HMI
    • Commutation réf 2 = Canal 2 act
    • Affect. touche F1 = + vite 
    • Affect. touche F2 = - vite


(Canal commande suit canal consigne)
 
 
Remarques
  • Le potentiomètre du terminal graphique sera également actif, il sera alors possible de modifier la fréquence avec celui-ci. De plus, il est possible d'affecter une valeur présélectionnée en termes de fréquence. Pour vérifier la valeur de cette fréquence, il faut s'orienter dans le menu « SURVEILLANCE » et choisir le paramètre « Réf Fréquence HMI » (en réglage usine est sur 0Hz).
  • La modification des paramètres concernant l'affectation du +/- vite aux touches F1-F2-F3-F4 est autorisée suivant si le canal 1 ou le canal 2 est présent. Mais attention, elles ne sont actives que sur le « Canal réf 2 ».
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?