Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

A quoi correspond la reference ZB2BG420264 ?

La référence ZB2BG420264 est un produit spécifique.

Il correspond à une tête ZB2BG2 pour bouton tournant à serrure avec clé (455) 2 positions fixes avec retrait de clé à droite.
Le retrait de clé à droite n'existait pas en standard sur cette gamme de produit => spécifique.

Cette gamme n'est plus commercialisée depuis janvier 2009

La fonctionnalité (2 positions fixes retrait de clef à droite) est maintenant référencée de façon standard pour les gammes Harmony XB4 et XB5 :

  • ZB4BG02 (métal)
  • ZB5BG02 (plastique)

Attention : Il est nécessaire de changer l'ensemble contact + embase car l'ancienne et la nouvelle gamme ne sont pas compatibles.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?