Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Existe-t-il des diodes de roue libre pour LC1D115 et LC1D150 ?

Il n'existe pas de diode de roue libre pour les contacteurs LC1D115 et  LC1D150 bobines en courant continu (DC).

Il est, par contre, possible d'utiliser les diodes de roue libre de la gamme LC1F.

Ces diodes sont  référencées :
LA4FDE : pour tension de 24 à 48V.
LA4FDF : pour tension de 55 à 110V.
LA4FDP : pour tension de 125 à 250V.
LA4FDV : pour tension de 280 à 440V.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?