Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la différence entre un relais RHT418 et un relais RHT428 ?


L'écart entre ces deux références réside dans le qualité des contacts 

  • Le relais RHT418 possède des contacts dits "normaux", ils sont caractérisés par un pouvoir de commutation minimal de 150 mVA avec U = 1 V ou I mini = 10 mA,

     
  • Le relais RHT428 est dit à contacts "bas niveau", ils sont caractérisés par un pouvoir de commutation minimal de 50mVA avec U = 1 V ou I mini = 1mA.
En conclusion, le relais RHT428 dispose de contacts suffisamment peu résistifs pour pouvoir commuter de très faibles intensités.

Ces contacts sont enduits d'un alliage spécifique.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?