Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de monter des commutateurs à cames en fixation arrière avec commande à l'intérieur du coffret ?

Pour monter  un commutateur complet K1-K2 ( tête comprise ) dans un coffret ou en fond d'armoire,  il est nécessaire  d'utiliser le kit KZ91H avec un commutateur à fixation arrière.

Pour réaliser, il faut :

  • retirer la vis de maintien en position de la came,
  • assembler la platine de fixation sur le corps de contact à l'aide des 2 vis fournies,
  • couper le carré de 6mm à la longueur voulue,
  • positionner le plastron et la manette de commande. Cette dernière reste maintenue sur l'axe par l'intermédiaire de la vis de blocage,
  • éventuellement ajouter une étiquette type KZ17, KZ18, KZ19.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?