Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'installer des boutons Harmony style 4 à 3000 mètres d'altitude ?

Les tests de qualification et d'homologation de la boutonnerie Harmony 4 n'ont été réalisés que pour une altitude inférieure à 2000 mètres.


Sous certaines conditions, la gamme Harmony XB4 peut être installée à une altitude supérieure à 2000 mètres comme pouvait l'être l'ancienne gamme.

Par exemple,  pour une altitude de 4000m d'altitude, il est nécessaire d'utiliser les coefficients suivants sur la tension d'emploi et l'intensité d'emploi :

  • en tension : Ue à  4000 m = Ue à 0 m x 0,8
  • en intensité : Ie à 4000 mIe à 0 m x 0,9
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?