Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Qu'est ce signifie la référence XL1AB129 ?

La référence XL1AB129 concerne l'interrupteur seul avec l'élément de contact ZL1AA12 : un "O", un "F".

Il s'agit en fait de l'interrupteur XL1AB12 sans les accessoires que sont :

  • le flotteur,
  • le filin,
  • le contrepoids.

Pour en savoir plus concernant cette gamme d'interrupteurs de contrôle de niveau de la gamme XL1, cliquer sur le lien suivant :

Présentation de la gamme d'interrupteurs de contrôle de niveau XL1ABxx

Les 3 références suivantes également des interrupteurs seuls sans les accessoires :

  • XL1AC129, commande à tringle, contact ZL1AA : un "O" et un "F" , produit complet XL1AC12,

     
  • XL1BB209, commande à filin, contact ZC4CB, un "O" ou un "F", produit complet XL1BB2,

     
  • XL1BC209, cde tringle, contact ZC4CB, un "O" ou un "F", produit complet XL1BC2.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?