Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la référence du câble de raccordement entre un ATV21 / ATV212 et d'un PC équipé logiciel PC soft ?

PCSoft est le logiciel antérieur à SoMove qui gérait seulement les variateurs de vitesse ATV212 ou ATV21 via un PC.

SoMove est un logiciel sur PC qui gère tous les variateurs de vitesse ; ATV12, ATV32, ATV312, ATV61, ATV71, ATV600, ATV900, ATV212 ainsi que les variateurs Motion LXM32 et LXM28.

Le kit de connexion pour port série PC est par contre commun pour les deux logiciels, référence : TCSMCNAM3M002P

Approvisionnement de PCSoft et SoMove

Il s'agit de logiciels libres de droits disponibles gratuitement sur le site Schneider : "www.schneider-electric.com"

 

Description

Ils intègrent différentes fonctions telles que:

  • la préparation des configurations,
  • la mise en oeuvre,
  • la maintenance.

 

Connexion

Les ateliers logiciels PCSoft et SoMove doivent être raccordés directement sur la prise liaison Modbus du variateur par l'intermédiaire du kit de connexion pour port série PC.

      PCSoft
 



 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?