Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment choisir la vis d'assemblage pour les colonnes XVDC ?

Les colonnes sont limitées à 5 éléments sur une embase.

Pour le choix de la vis d'assemblage, il ne faut pas tenir compte de :

  • l'embase sur laquelle sont fixés les éléments,
  • l'élément flash si la colonne comporte un élément tube à décharge flash.

Référence des vis pour assemblage des éléments sur embase 

Colonnes sans élément tube à décharge “flash” 

  • 1 élément  : XVDC03, 
  • 2 éléments : XVDC04,
  • 3 éléments : XVDC05, 
  • 4 éléments : XVDC06, 
  • 5 éléments : XVDC08.

Colonnes avec élément tube à décharge “flash” 

  • 1 élément  : XVDC09, 
  • 2 éléments : XVDC10,  
  • 3 éléments : XVDC11,
  • 4 éléments : XVDC12.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?