Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est ce que l'on peut utiliser un détecteur photoélectrique dans le noir ?

Oui, l'utilisation d'un détecteur photoélectrique est possible dans le noir.

Pourquoi ?

Un détecteur photoélectrique se compose essentiellement des deux composants associés :

  • un émetteur de lumière (diode électroluminescente).
    Une diode électroluminescente est un composant électronique semi-conducteur qui émet de la lumière lorsqu’il est traversé par un courant électrique. Cette lumière peut être visible ou invisible selon la longueur d’onde d’émission.

  • un récepteur sensible à la quantité de lumière reçue (photo transistor). 

Il y a détection quand la cible (l'objet à détecter) pénètre dans le faisceau lumineux émis par le émetteur et modifie suffisamment la quantité de lumière reçue par le récepteur pour provoquer un changement d’état de la sortie.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?