Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment interpréter la portée ou le domaine de fonctionnement sur les IMCs ?

Les IMCs ( Interrupteurs Magnétiques Codés) ne sont pas caractérisés par leur portée mais par leur domaine de fonctionnement.

Le domaine de fonctionement est constitué de ces deux caractéristiques :

  • SAO : portée de travail assurée,

  • SAR : portée de déclenchement assurée.

Exemple

Pour le XCSDMC59, le SAO est de 5mm et le SAR de 15mm


Pour que l'application puisse fonctionner, il sera nécessaire que :

  • à l'état fermé, l'IMC soit à moins de 5mm du récepteur pour avoir une certitude d'activation du contact F,

  • à l'état ouvert l'IMC devra se retrouver à plus de 15mm pour avoir une certitude que le contact O soit ouvert.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?