Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le schéma de câblage du module Telefast ABE7CPA410 ?


L'embase TELEFAST ABE7CPA410 permet le raccordement rapide des capteurs sur l'automate Modicon M340.
 

Ce module permet : 
 

  • de déporter les bornes des entrées en mode tension,
  • d'alimenter voie par voie les conditionneurs 4..20 mA avec une tension 24 V,
  • de protéger et limiter les voies à 25 mA tout en conservant leur isolement,
  • de protéger les résistances de lecture courant intégrées au TELEFAST contre les surtensions.

Le brochage est le suivant :

 
Voir également :

Comment raccorder le module TELEFAST ABE7CPA410 avec le module analogique BMXAMI0410 ? 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?