Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

La sortie analogique du démarreur ATS48xxxx sont elles actives ou passives ?

La sortie analogique A0 du démarreur ATS48 est active. L'énergie est fournie par le démarreur (pas besoin d'alimentation externe).

Cette sortie  A01 est en courant, le choix du signal est possible en  0-20ma ou 4-20ma et est affectable à l'une des applications suivantes :

  • OCr : courant moteur,
  • Otr : couple moteur,
  • OtH : état thermique moteur,
  • OCO : cosinus PHI,
  • OPr : puissance active.

Pour configurer cette sortie :

Menu Affectation des entrées / sorties IO
                           => A0 = OCr ou Otr ou OtH ou OcO ou OPr
                           => 04020 (pour 0-20 mA) ou 040 (pour 4-20 mA)
                           => ASC = mise à l'échelle du paramètre configuré

 

 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?