Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'avoir une communication Modbus avec les modules logiques Zelio?

Il est possible d'avoir une communication Modbus mais uniquement avec les modules logiques modulaires Zelio alimentés en 24VDC  (SR3B...BD).

Il faut alors utiliser l'extension de communication SR3MBU01BD.

Pour plus de renseignements sur l'utilisation de ce module, il est nécessaire de consulter l'extrait de catalogue joint à ce dossier : 

 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?