Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la substitution du module de sécurité GSKA par le module XPSAR ?

L'équivalent au module de sécurité GSKA utilisé pour la "surveillance d'arrêt d'urgence" selon la catégorie 4 de la norme EN954-1 est le module XPSAR.

  • Attention :
    Il faut vérifier que la résistance de câblage est inférieure à la valeur maximum indiquée au catalogue pour le module XPSAR dans le cas où il y a de nombreux contacts en série sur de longues distances.
    Cette valeur est donc de 50 ohms à ne pas dépasser entre S11-S52 et S21-S22.
  • Schéma :

Image

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?