Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les réferences des inductances moteurs dédiées au variateur ATV21 ou ATV212 ?


Si les variateurs ATV21 ou ATV212 ne peuvent être installés à proximité du moteur et que par conséquent il faille prévoir une longueur de câble moteur importante, il est nécessaire de suivre les instructions suivantes pour éviter tout problème de fonctionnement de ces variateurs :

  • choisir un câble de faible capacité entre phases et phase / terre,
     
  • ne pas dépasser 30m de câble moteur non blindé et 10m en câble moteur blindé en cas de non utilisation d'inductances moteur,
     
  • si ces limites de longueur sont dépassées, il est possible d'ajouter une inductance moteur. Voir tableau suivant :

Image

 

 

 

 

  

















L'inductance moteur permet :

  • la limitation des dV/dt dus à la commutation rapide des IGBT et diodes, ceci afin de protégér les enroulements moteurs,
     
  • la réduction des courants de fuite, ceci pour éviter les déclenchements intempestifs de disjoncteurs différentiels ou des vigilhoms,
     
  • la réduction du bruit sur le moteur, ceci pour le confort sonore des acteurs du site.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?