Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Le logiciel SISLABEL de réference XBY2U fonctionne t'il sous Windows Vista?

Le logiciel de création d'étiquettes "SIS Label" pour boutonnerie Harmony XB4 et XB5 a été qualifié sous Windows XP et inférieur.

Sous environnement Windows Vista,  le logiciel XBY2U n'a pas été validé.

La pochette livrée sous la référence XBY2U est composée de :

  • un CDRom support du logiciel de création d'étiquettes SIS Label,
  • 9 planches différentes d'étiquettes pré-découpées autocollantes à imprimer,
  • 7 gabarits correspondant aux différents types de planches d'étiquettes commercialisées séparément,

Les différents types d'étiquettes impactés par ces gabarits sont :

  • ZB6YA013, ZB6YC013, ZB6YD013,
  • XVBCY2, XVBCY1,
  • ZBY1101, ZBCY1101, ZBY4100, ZBY5100.

Les gabarits servent à vérifier le centrage des textes avant impression définitive sur planches. Avec les planches ZBY4100 et ZBY5100 sont fournies des supports et des caches pour permettre le bon positionnement de l'étiquette dans son support (ex: ZBZ32 & ZBZ33).

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?