Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Le module SR2 ou SR3 affiche erreur 62 lors du transfert du programme vers la cartouche mémoire SR2MEM01, quelle est la cause?

L'erreur 62 est le résultat d'une incompatibilité matérielle entre la cartouche mémoire SR2MEM01 et les modules relais programmables SR2 et SR3.

Suivant la version de firmware des modules SR2 et SR3, ceux -ci pourront ou non supporter les cartouches mémoire SR2MEM01 ou SR2MEM02.

  • si la version de firmware des modules SR2 et SR3 est  <= 2.4 alors nécessité d'utiliser une cartouche mémoire SR1MEM01,

  • si la version de firmware des modules SR2 et SR3 est  >= 3.0 alors nécessité d'utiliser une cartouche mémoire SR1MEM02.

Le firmware est le système d'exploitation du module, il peut être mis à jour sous certaines conditions par le logiciel de programmation ZelioSoft.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?