Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment réagissent les cellules photoélectriques Schneider en présence de lampes néon ou tubes fluorescents ?

Toutes les cellules photoélectriques SCHNEIDER sont immunisées contre les perturbations optiques pulsées à 50Hz générées par les tubes fluorescents.

Par contre ces éclairages fluorescents ou enseignes néon  peuvent générer des parasites électriques dûs à leur système d'amorçage, surtout si celui-ci est vieillissant.

Les parasites sont alors transmis par les câbles d'alimentation ou sous forme de perturbations électromagnétiques.

Les perturbations de ce type doivent être inhibées à la source et non sur chaque récepteur perturbé.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?