Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les dimensions de la fenêtre pour encastrer un GV2K04 sur un coffret GV2MCK04 ?

Le GV2MCK04 est composé d'un arrêt d'urgence coup de poing de type GV2K04.

Les dimensions de la fenêtre d'encastrement sont :

  • Cote H : 44 mm,
  • Cote H2 : 55 mm.

Image

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?