Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

XY2AU est représenté avec trois états des contacts 0, 1 et 2. A quoi correspondent-ils ?

Le système de commande de validation, composé d’une poignée XY2AU et d’un module de surveillance XPSVC permet au personnel autorisé de réaliser des opérations de réglages, de programmation ou de maintenance à proximité des zones dangereuses des machines et sous certaines conditions.

Les commandes de validation XY2AU1 et XY2AU2 possèdent 3 positions :

  • position 0 = pas d'action sur poignée, état relaché (arrêt mouvement),
  • position 1 = appui sur la poignée pour démarrer le mouvement,
  • position 2 = appui à fond sur la poignée pour arrêt d'urgence (crispation).
    Le relâchement de la poignée lorsque la poignée est en position 2 ne réarme pas le mouvement.

XY2AU

 

 

Pour en savoir plus sur les commandes de validation :
 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?