Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Dans la gamme LC1D, les bobines DC / CA sont-elles interchangeables ?


Les contacteurs série D  ( LC1D ) sont progressivement redéfinis en design, fonctionnalités et encombrements :
 

  • contacteurs calibre 9A à 32A redéfinis en 2001 à laquelle a été rajoutée la taille 38A,
  • contacteurs calibre 40A à 65A redéfinis en 2001 et en 2009,
  • contacteurs calibre 80A à 150A redéfinis en 2001.
     

L'ancienne gamme ''D2'' comportait deux tailles par famille, ce qui correspondait à deux encombrements différents des bobines car les bobines à courant continu sont plus encombrantes que les bobines à courant alternatif parcequ'elles intègrent un redresseur en plus.
 

Les contacteurs actuels de la gamme TESYSD et TESYSD Everlink ne comportent plus qu'une taille, de ce fait, il devient impossible d'échanger les bobines à courant continu des contacteurs les plus récents.
 

Le tableau ci-après décrit tous les possibilités d'échange de bobine à l'intérieur d'une même famille.
 

Image

 


















 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?