Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la substitution des claviers XBLC et bouton-touche XBLT ?

La gamme de clavier XBLC et boutons-touche XBLT n'est plus commercialisée depuis fin 2007. Il n'existe pas de produit équivalent.

Il est néanmoins possible de proposer une solution pour les boutons touche XBLT à défaut de ne pouvoir le faire pour les claviers.

Cette solution est l'utilisation de boutons gamme XB6 car le diamètre de perçage est identique (16mm). Par contre, les têtes de bouton et les profondeurs sont différentes, ainsi :

  • Gamme XBLT,    Tête de bouton : carré de 19, profondeur : 20 mm,
  • Gamme XB6C, Tête de bouton : carré de 18, profondeur : 48,5 mm
  • Gamme XB6EC,  Tête de bouton : carré de 18, profondeur : 30 mm

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?