Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Peut-on utiliser une tête bouton ZB5 avec un bloc de contact ZB2BE101 afin de le monter sur une boite pendante XACA ?

Il n'est pas possible de monter les blocs de contacts (ZB2BE101)  de l'ancienne gamme  XB2 sur les têtes de la nouvelle gamme Harmony XB4 et XB5.

  • L'adaptation de la gamme Harmony n'a pas encore été réalisée pour les boites à boutons pendantes XACA, XACB, XACM et XACF.

  • Les boites et boitiers à boutons de type XALxx sont équipés de boutonnerie Harmony XB4, XB5 et XB7

 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?