Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de déporter les afficheurs digitaux XMLEZxxx des détecteurs de pression type XMLE ?



Non, les afficheurs XMLEZ ne peuvent pas être déportés.
  • ils sont embrochable directement sur le connecteur DIN 43650A,
  • la possibilité de rotation sur 360° permet un positionnement aisé de la partie afficheur + capteur + connecteur,
  • la rotation de la partie visible sur 360° permet une lecture de l'affichage dans toutes les positions.


Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?