Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'exporter une application construite avec Powersuite pour ensuite l'importer pour utilisation dans SoMove ?


Il est possible d’exporter des applications construites à partir de Powersuite pour ensuite les importer dans SoMove si les appareils sélectionnés dans PowerSuite existent aussi dans SoMove.
 
Exemple : Le variateur ATV38 est référencé dans PowerSuite mais ne l'est pas dans SoMove, cette opération d'import/export n'est donc pas possible. A l'inverse cette opération est possible pour tous les variateurs de vitesse récents en cours de commercialisation.
 

Procédure d'import / export de PowerSuite vers SoMove

  • à partir de PowerSuite, réaliser une sauvegarde du projet au format .71c, 31c, etc,
  • clic droit sur la configuration souhaitée puis sélectionner Exporter,



 
  • importer l’application dans le logiciel SoMove en passant par la commande "Ouvrir un projet",

  • sélectionner "PS2 Configuration Files" pour la rubrique "Fichiers de type",

       
 

Remarques
 

Les logiciels PowerSuite (ancien) et  SoMove (récents) constituent des outils de configuration, mise en service et dépannage des variateurs de vitesse Schneider ATV.

PowerSuite traite des variateurs antérieurs aux années 2010 et n'est plus mis à jour.
SoMove traite des variateurs commercialisés à partir  de 2010, il est régulièrement mis à jour et est disponible gratuitement à partir du site www.schneider-electric.fr.



 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?