Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'utiliser les embases passives Telefast ABE7 sous une tension de 48V DC ?

Toutes les embases passives TOR sans DEL sont utilisables en 48V DC.

Voici par exemple une embase passive utilisable en 48V DC :

  • ABE7H16R20

Remarque :
L'embase ABE7H16R20 est la seule embase pouvant être associée au module d'entrées 48V TSXDEY32D3K de l'automate Premium.

AVERTISSEMENT :
Les bornes d'alimentation de l'embase étant repérées + 24V DC et 0V DC, il est de la responsabilité de l'utilisateur d'apposer sur l'embase une étiquette permettant d'informer de la présence de 48V DC et non pas 24V DC.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?