Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de recréer le fonctionnement du relais d'alarme de l'alimentation d'un automate classique en utilisant une sortie d'un automate type PCX57 ?

Dans le cas d'utilisation d'un processeur de type PCX57 intégrable dans un PC, le relais alarme de l'alimentation n'est pas géré et est donc constamment ouvert.
Si cette fonction est absolument indispensable au bon fonctionnement de l'installation, le relais alarme du module alimentation peut être remplacé par l'utilisation d'une sortie à relais située sur le bus X ou sur le bus FIPIO.
Pour cela, cette sortie devra être :

  • une sortie à relais,
  • configurée avec un repli à 0 (configuration par défaut),
  • initialisée à l'état 1 en début d'exécution du programme application.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?