Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels sont les câbles permettant le raccordement entre un répartiteur LU9GC3 et équipements type ATV ou Tesys U ?

Les références des câbles de raccordement entre un LU9GC3 et des équipements type ATV ou Tesys U sont :

  • VW3A8306D30 : 1 RJ45 - 1 extrémité dénudée - longueur 3 m
  • VW3A8306R03 : 2 RJ45 longueur 0,3 m
  • VW3A8306R10 : 2 RJ45 longueur 1 m
  • VW3A8306R30 : 2 RJ45 longueur 3 m

Voir également :
Quel est le schéma de raccordement des connecteurs RJ45 du répartiteur LU9GC3 ?

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?