Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment affecter l'adresse IP à la passerelle TwidoPort 499TWD01100 ?

Lorsque le module TwidoPort est configuré avec TwidoSuite ou TwidoSoft, sa configuration IP est stockée dans l'automate Twido.
La configuration IP est donc paramétrée dans la configuration du Twido et par conséquent, le personnel de maintenance peut échanger des modules TwidoPort sans besoin de configuration supplémentaire (prise en charge du standard Plug and Play).

Remarques :

  • Pour utiliser cette fonctionnalité Plug and Play, vous avez besoin de TwidoSuite ou de TwidoSoft >= V3.0 et d'un OS automate >= V3.0.
  • Si vous disposez d'une version antérieure de TwidoSoft ou si le TwidoPort fonctionne en BootP, il faut utiliser Telnet pour configurer TwidoPort manuellement.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?