Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment est gérée la vitesse de repli (paramètre F649) du variateur ATV212 lors de la perte du 4.20mA en régulation PID avec retour 4.20mA sur VIA?


Lorsque l'entrée 4-20 mA est détectée à 0 mA, le variateur peut adopter des stratégies de sauvagarde telles que :
 
  • l'arrêt roue libre,
  • l'arrêt sur rampe,
  • fonctionnement sur une vitesse de repli configurée dans le paramètre F649,
  • fonctionnement sur la vitesse existante lors de l'apparition du défaut.
Le choix de cette stratégie s'effectue via le paramètre F644


 


Lorsque la vitesse de repli a été choisie, le comportement du variateur sera différent suivant que la vitesse de repli configurée dans le paramètre F649 sera inférieure ou supérieure à la consigne de fréquence : 
  • si la vitesse de repli est supérieure à la consigne,  le variateur ATV212 fonctionnera à la petite vitesse LL,
  • si la vitesse de repli est inferieure à la consigne, le variateur ATV212 fonctionnera à la grande vitesse UL.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?