Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'associer un retardateur d'ouverture capacitif de référence LAZR9xx aux contacteurs Everlink de référence LC1D40A à LC1D65A ?


Les contacteurs TESYS Everlink de référence LC1D40Axx à LC1D65Axx ne sont pas prévus pour fonctionner avec les retardateurs d'ouverture capacitifs de référence LAZR9xx.

Contrairement aux contacteurs de la gamme antécédente à la gamme Everlink, les tensions continues de commandes de bobine de type 110..115(PD), 120..127(QD), 220(TD),240(VD), 380(WD)et 415...400 (XD) nécessaires pour fonctionner avec les retardateurs d'ouverture n'existent pas sur ce type de contacteur.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?