Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Par quelles références remplacer les fibres optiques de référence XUYA00510 et XUYA00550 ?


Les fibres optiques de référence XUYA00510 et  XUYA00550 ne sont plus commercialisées.

Il s'agissait de fibre optique éco-fibre en plastique de diamètre 2,2mm et de longueur respective 10 et 50m.

Il est possible de les remplacer en commandant 10 pièces ou 50 pièces de fibre de référence XUYA005 (cette fibre est de longueur 1 m) :

La fibre envoyée sera alors de 10m ou 50m d'un seul tenant , par contre la facture spécifiera 50 x XUYA005.

Les commandes ne sont possible qu'en nombre entier.

 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?