Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels produits composent une extension de rack dans une configuration d'automate Quantum ?

Un système d'extension de rack Quantum est composé de :

  • 2 modules d'extension référencé 140XBE10000 (1 par rack) et,
  • 1 câble de longueur 1, 2 ou 3 m référencé recpectivement : 140XCA71703 (1m), 140XCA71706 (2m) ou 140XCA71709 (3m).

Remarque :
Chaque rack dans une architecture Quantum n'accepte qu'un seul rack secondaire.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?