Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le courant maximum disponible sur le 5 V de la prise TER d'un automate Twido compact ou modulaire ?

Le 5V de la prise TER (broche 8 de la prise mini-Din) peut fournir jusqu'à 180 mA.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?