Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment câbler un boîtier TSXFPACC4 en attente de dérivation en extrémité de segment ?

Si le boîtier de dérivation est en début ou en fin de segment, seul le câble (1) est connecté (sur le bornier T1) et une terminaison TSXFPACC7 doit être connectée (sur le bornier D1) en lieu et place du second tronçon de câble.

Illustration :
Image

1 : Câble principal TSXFPCA/CRxxx,
5 : Terminaison TSXFPACC7

Remarques :
Pour le câble TSXFPCAxxx, l'isolant du fil + est rouge, celui du fil - est vert.
Pour le câble TSXFPCRxxx pour ambiances sévères, l'isolant du fil + est orange, celui du fil - est noir.

Voir également :

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?