Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment câbler un boîtier TSXFPACC4 en attente de dérivation sur un segment ?

Pour câbler un boîtier TSXFPACC4 en attente de dérivation, le câble principal (1) TSXFPCAx00 ou TSXFPCRx00 doit être raccordé comme indiqué ci-dessous (raccordement sur les borniers T1 et D1).
L'utilisateur pourra par exemple connecter un terminal de programmation sur le connecteur Sub D après avoir enlevé le bouchon quart de tour.

Illustration :
Image

= Câble principal TSXFPCA/CRxxx

Remarques :
Pour le câble TSXFPCAxxx, l'isolant du fil + est rouge, celui du fil - est vert.
Pour le câble TSXFPCRxxx pour ambiances sévères, l'isolant du fil + est orange, celui du fil - est noir.

Voir également :

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?