Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Doit-on raccorder le V+ sur la carte TSXCPP110 via le connecteur TSXCANKCDF90T ?

Non ,il ne faut pas relier le V+ sur le maître CANopen. 

A savoir :

  • Le maître CANopen ne fournit pas de + 24V sur la borne V+.
  • En règle générale, il est déconseillé de véhiculer le V+ dans le câble CANopen.
  • La plupart des esclaves n'ont pas besoin du V+.
  • Si un ou plusieurs esclaves ont besoin du V+, il est conseillé de relier un + 24 V externe au niveau de l'esclave et limiter la diffusion du V+ aux esclaves qui en ont besoin.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?